SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Сигналы тревоги и уведомления

Приложение выдает сигналы тревоги для важных событий системы, требующих срочного внимания (например, утечка воды), а также уведомления для несрочных событий, таких как доступ к системе и управление устройствами.

Страница «Уведомления»

Сигналы тревоги и уведомления сохраняются на странице «Уведомления» (см. A). Страницу «Уведомления» можно открыть, нажав на пиктограмму «Уведомления» (см. B).

Новые сигналы тревоги и уведомления обозначаются красной точкой:

  • рядом с пиктограммой «Уведомление»;

  • рядом с вкладками Сигналы тревоги и Сообщения.

Настройки уведомлений

Нажать на пиктограмму «Настройки» (шестеренка) в верхней части страницы «Уведомления», чтобы получить доступ к настройкам уведомлений. (Страницу «Настройки уведомлений» можно также открыть со страницы настроек в приложении, нажав Уведомления приложения >.)

  • Включение уведомлений: (см. C) главный переключатель, который включает или выключает все уведомления.

  • Сигнал тревоги: (см. D) включение или выключение сигналов тревоги устройств, например, сигналов в случае утечки воды, обнаружения движения и обнаружения движения видеокамерой.

  • Временной план «Не беспокоить» (только для сигналов тревоги): (См. E) установка одного или нескольких периодов времени, в рамках которых сигналы тревоги будут отключены. Временной план может устанавливаться с разовой или повторной активацией. Временной план может затрагивать все сигналы тревоги устройств или только выбранные сигналы тревоги устройств.

  • Сообщение: (см. F) включение или выключение всех сообщений, в том числе сообщений по дому, учетной записи, удалению устройства, добавлению, обновлению и восстановлению заводских настроек.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.