SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Системные требования для приложения

Для использования приложения необходимо, чтобы мобильный телефон поддерживал определенные операционные системы и версии.

Поддерживаемые операционные системы:

  • ОС Android™ версии 7 и выше;
  • Apple® iOS 11 и выше.
Примечание: После выпуска новой версии операционной системы может потребоваться некоторое время, прежде чем система Wiser будет полностью совместима с этой версией.
ВАЖНЫЙ:
  • При использовании приложений Schneider Electric на телефоне Android с обходом ограничений или телефоне iPhone со снятой защитой отменяются все гарантии, связанные с приложением.

  • Совместимость интерфейса с мобильным телефоном зависит от версии программного обеспечения, установленного на мобильном телефоне, и может измениться в случае обновления программного обеспечения. Вследствие широкого рыночного предложения мобильных телефонов совместимость и функциональность приложения не гарантируется во всех случаях.

Примечание: Приложение может использоваться только на мобильных телефонах при вертикальной ориентации экрана. Приложение не поддерживается на планшетах, например, iPad.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.