SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Общая система

Признак

Возможная причина

Решение

Устройство при добавлении отклоняется или не присоединяется.

Возможно, устройство не поддерживается системой.

Использовать только устройства, перечисленные в Поддерживаемые устройства Wiser.

Пользователя из другой страны невозможно добавить в дом или ему невозможно предоставить доступ к устройству.

Данные по учетной записи пользователя из другой страны могут храниться в другом регионе. См. для получения дополнительной информации.

Пользователи могут создать другую учетную запись, используя код страны, соответствующий местоположению дома, к которому необходимо присоединиться.

Примечание: с новой учетной записью пользователи не могут получить доступ к своим домам. Этот доступ возможен, только если войти в приложение, используя свои исходные учетные данные.

Устройство не может подключиться к IP-шлюзу. После трехкратного нажатия светодиод устройства мигает красным/зеленым цветом в течение 30 с.

Примечание: Не относится к датчикам или умным розеткам.

Режим сопряжения изменен.

Нажать кнопку сброса на устройстве 3 раза, а затем удерживать ее нажатой в течение 20 с, пока светодиод не начнет мигать красным цветом. Устройство должно выполнить перезагрузку с переходом в нужный режим.

Система не может подключиться к Интернету через сетевой маршрутизатор Wi-Fi.

Возможно, для доступа системы в Интернет неправильно заданы настройки порта маршрутизатора.

Убедиться, что открыты следующие порты маршрутизатора:

  • MQTT: порт 8883

  • UDP: порт 6667

  • TCP: порт 6668

  • HTTPS: порт 443

ВАЖНЫЙ: в целях кибербезопасности убедиться, что все неиспользуемые порты закрыты.

Устройства Wi-Fi

Признак Решение
Система не может найти устройство Wi-Fi при вводе в эксплуатацию.

Проверить, подключен ли телефон к VPN, просмотрев для этого настройки телефона. Если подключение имеется, отключить VPN на время пусконаладки устройства Wi-Fi.

Примечание: Некоторые VPN-соединения автоматически повторно подключаются через несколько минут после отключения (по соображениям безопасности), поэтому может потребоваться несколько раз отключать их, например при вводе в эксплуатацию нескольких устройств Wi-Fi.

Микромодуль, диммер, реле, рольставни

Признак Решение
Кнопку настройки/сброса невозможно использовать из-за неудобного рабочего положения. Подключите механическую кнопку (пружинный выключатель) к клемме L (провод под напряжением) и 1 (выключатель). Вместо кнопки настройки/сброса можно использовать нажатие кнопки.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.