SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Общая конфигурация устройства

К общей конфигурации относится: коррекция настроек устройства, переименование устройства, назначение устройства другому помещению, обновление микропрограммного обеспечения и другое.

Устройства можно конфигурировать различными способами, в зависимости от типа устройства. В приложении настройки устройства распределены по страницам «Данные устройства» (Больше) и Настройки.

  1. На главной странице нажать на устройство, чтобы открыть страницу управления устройством. Также можно нажать и удерживать устройство, чтобы открыть страницу управления устройством.
  2. На странице управления устройством выполнить одно из следующих действий:
    • (См. A) нажать на пиктограмму Карандаш (редактирование), чтобы открыть страницу «Данные устройства» (Больше) (см. шаг 3);
    • (См. B) при наличии выбрать Временной план для активации устройств в заданное время (для разных типов устройств здесь могут отображаться разные варианты конфигурации, а также варианты конфигурации могут вовсе отсутствовать);
    • (См. C) нажать на Настройки, чтобы открыть страницу Настройки для конкретного устройства (см. шаг 4).

  3. На странице «Данные устройства» (Больше) выполнить одно из следующих действий:
    • (см. D) переименовать устройство, изменить пиктограмму устройства или назначить устройство другому помещению. Найти информацию об устройстве;
    • (См. E) просмотреть часто задаваемые вопросы, связанные с устройством, оставить разработчику приложения отзыв об устройстве или проверить доступность обновления микропрограммного обеспечения устройства;
    • (См. F) нажать на Удалить и сбросить на заводские настройки для восстановления заводских настроек устройства.
      Примечание: все настройки устройства теряются, а данные устройства удаляются из облака, что позволяет эффективно восстановить исходное состояние устройства, которое было действительно перед началом использования.
  4. (См. G) На странице Настройки откорректировать настройки конкретного устройства. (Доступные настройки зависят от типа устройства.)
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.