SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Датчики

Wiser датчик положения окна/двери

Обнаружение открытия или закрытия окна/двери и отправка сообщения о состоянии на IP-шлюз.

/двери, инструкции (PDF)

Руководство пользователя устройства

Wiser датчик движения

Отправка сообщения об обнаружении движения на Wiser IP-шлюз (и устройство для выполнения заданных функций), измерение освещенности окружающего пространства и передача измеренных данных на концентратор Wiser IP-шлюз. Для определения необходимого действия можно запрограммировать пороговое значение в настройках освещенности и/или обнаружения движения.

, инструкция (PDF)

Руководство пользователя устройства

Wiser датчик утечки воды

Когда датчик подключен к Wiser-шлюзу и обнаруживает воду на полу, датчик посылает звуковой сигнал и передает сообщение о событии на концентратор .

Примечание: Устройство может работать как автономное устройство, не подключенное к IP-шлюзу. Это устройство также генерирует звуковой сигнал при отсутствии подключения к концентратора .

Инструкция (PDF) Каталог

Руководство пользователя устройства

Wiser датчик температуры и влажности

Поддерживает комфортные условия в доме, обнаруживая изменения температуры и влажности и запрашивая систему Wiser реагировать путем настройки подключенных систем управления микроклиматом, например, путем автоматического включения кондиционера воздуха при высокой температуре или включения вытяжного вентилятора при высокой влажности.

/влажности (PDF)

Руководство пользователя устройства

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.