SUG_Wiser_Russia_WSE-02

HubGateway

Wiser IP-шлюз

предусмотрен для контроля и управления расположенными в умном доме устройствами Zigbee через мобильное приложение при использовании Ethernet или Wi-Fi. Он позволяет осуществлять голосовое управление, к тому же из любой точки мира.

Инструкция (PDF)

Подставка для Wiser IP-шлюза

Дополнительная подставка для размещения IP-шлюза на столе или другой плоской поверхности.

Инструкция (PDF)

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.