SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Устройства с датчиками движения

Признак

Возможная причина

Решение

Нагрузка не включается автоматически.

Примечание: Не относится к Wiser датчику движения с батарейным питанием.

Низкая яркость обнаружения для датчика.

Увеличить чувствительность обнаружения в настройках устройства.

При запуске режима автоматизации нагрузка не выключается автоматически.

Режим автоматизации может иметь слишком большую задержку по времени, установленную для соответствующего действия.

Уменьшить задержку по времени, установленную для соответствующего действия.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.