SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Добавление участников дома

Можно добавить участников дома, которые смогут управлять устройствами дома, используя мобильный телефон и приложение. Владелец дома также может предоставить выбранным участникам дома права администратора, позволяющие конфигурировать и обслуживать систему Wiser.
Примечание: Каждый добавляемый участник дома должен иметь учетную запись в приложении, которая создана с кодом страны, соответствующим местоположению дома. См. Хранилища данных и Центр обработки данных.
  1. (См. A, B) На главной странице нажать на пиктограмму меню (A), затем выбрать Управление домом (B).

  2. (См. C, D) Выбрать дом (C), в который необходимо добавить участников, затем нажать на Добавить участника (D) и ввести необходимые данные в появившихся полях (D).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.