SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Использование страницы часто задаваемых вопросов и обратной связи

На этой странице можно искать информацию по приложению и работе с устройствами.

На странице часто задаваемых вопросов и обратной связи содержится список часто задаваемых вопросов и ответов, информация по использованию приложения, справочная информация по конкретному устройству и способу сообщать о проблемах с приложением и устройствами.

  1. (См. A) На главной странице нажать на пиктограмму меню.
  2. (См. B) Нажать на Часто задаваемые вопросы и обратная связь.
  3. Выполнить одно из следующих действий:
    • (См. C) просмотреть список часто задаваемых вопросов (нажать на вопрос, чтобы увидеть ответ);
    • (См. D) нажать на Все, чтобы найти справочную информацию по конкретному устройству, которое можно выбрать из списка;
    • (См. E) нажать на Диагностика сети для получения помощи в решении проблем сети;
    • (См. F) нажать на Сообщить о проблеме, чтобы сообщить о проблеме команде разработчиков;
    • (См. G) нажать на Моя обратная связь, чтобы проверить состояние проблем, о которых было сообщено.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.