SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Различия между сценариями и режимами автоматизации

Существует несколько функций, которые являются общими для сценариев и режимов автоматизации. Остальные функции применяются только для сценариев или только для режимов автоматизации.

Страницы настроек сценария и настроек режима автоматизации в приложении

Функция

Описание

Сценарий

Режим автоматизации

(См. A) Имя и фоновое изображение

Установка уникального имени, а также индивидуального фонового изображения, выбранного из библиотеки приложения/фотоальбома телефона или созданного с помощью камеры.

Да

Да

(См. B) Действие* (* Действие состоит из одной или нескольких задач.)

Выполнение режима автоматизации.

Нет

Да

Включение или выключение сценария или режима автоматизации (например, в случае ухода на длительное время).

Да

Да

Отправка уведомления при запуске режима автоматизации.

Нет

Да

Установка времени задержки для сценария/режима автоматизации после запуска.

Да

Да

Выбор устройства и конфигурация настроек, применимых при запуске сценария/режима автоматизации.

Да

Да

(См. C) Отображение на главной странице

Отображение сценария на главной странице (запуск сценария путем нажатия на экране).

Да

Нет

(см. D) Условия

Запуск режима автоматизации при выполнении одного или нескольких условий, включая температуру/влажность/погоду, время (в том числе: время заката/восхода по указанному местоположению), с включением или выключением устройств.

Нет

Да

(См. E) Действительный период

Настройка времени запуска режима автоматизации. Варианты настройки: дневное время и ночное время по местоположению дома, произвольно выбранный период времени, по указанным дням недели.

Нет

Да

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.