SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Ограничения системы Wiser

При пусконаладке системы Wiser важно знать ограничения системы, например, максимальное количество поддерживаемых устройств. Для получения оптимальных результатов работы необходимо использовать систему на 80 %.

Компонент системы

Пределы концентратора Wiser

Устройства

Макс. 120 устройств в одном доме

Макс. 120 устройств в одном помещении

Макс. 20 устройств, назначенных кнопке беспроводного выключателя

Макс. 10 устройств с батарейным питанием на устройство с сетевым питанием. См. Поддержка устройств с батарейным питанием для получения дополнительной информации.

Дома, помещения и участники

20 – рекомендуемое количество для одной учетной записи.

Макс. 20 домов (рекомендуемое количество)

Установщик будет владельцем дома до момента передачи соответствующих прав другому участнику.

Макс. 20 помещений в одном доме (рекомендуемое количество)

Макс. 20 участников в одном доме (рекомендуемое количество)

Группы устройств

Макс. 200 устройств в одной группе

Макс. 200 устройств в одной группе

Макс. 100 групп устройств в одном доме

Макс. 100 групп устройств в одном доме

Временные планы устройства

Макс. 10 временных планов на устройство

Сценарии/режимы автоматизации

Макс. 80 сценариев в одном доме

Макс. 80 действий в одном сценарии/режиме автоматизации

Макс. 1000 действий в одном доме
(общее количество действий в сценариях и режимах автоматизации не должно превышать 1000)

Макс. 10 условий в одном режиме автоматизации

Для получения информации о рекомендуемом расстоянии между IP-шлюзом, устройствами и датчиками см. Выбор местоположения IP-шлюза. Расстояние между IP-шлюзом и устройством, между устройством и устройством, а также между устройством и датчиком зависит от строительных материалов или взаимных помех. Расстояние может быть гораздо большим на открытом пространстве, где нет взаимных помех.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.