SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Переключение IP-шлюза с сети Ethernet на сеть Wi-Fi (опционально)

Используйте Wi-Fi для подключения Hubgateway к сетевому маршрутизатору, чтобы Ethernet-кабель больше не требовался.

Перед переключением убедиться, что мобильный телефон и IP-шлюз подключены к сетевому маршрутизатору Wi-Fi.

  1. В приложении выбрать IP-шлюз для той же сети Wi-Fi.
    Примечание: На этом этапе кабель Ethernet все еще должен быть подключен.
  2. (См. A) Нажать на пиктограмму Настройки (шестеренка).

  3. (См. B) На странице настроек выбрать Настройка IP сети.

  4. (См. C) Выбрать вкладку Wi-Fi, установить SSID и Пароль для сетевого маршрутизатора Wi-Fi, после чего нажать Применить.

  5. После успешного подключения к сети Wi-Fi отсоединить кабель Ethernet от IP-шлюза.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.