SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Сброс IP-шлюза

Выполненные настройки можно удалить из IP-шлюза для проведения пусконаладки или удаления IP-шлюза из системы. Может также потребоваться восстановление IP-шлюза.

Для нажатия кнопки «R» необходимо использовать инструмент сброса/извлечения, предназначенный для IP-шлюза.

Существует два варианта сброса:

  • сброс уровня 1 (восстанавливаются только настройки Ethernet/WLAN);
  • сброс уровня 2 (после успешного сброса удаляются все данные конфигурации, пользовательские данные и данные сети).
  1. (См. A) Найти кнопку Сброс на боковой стороне IP-шлюза.
  2. Выполнить одно из следующих действий:
    • Сброс уровня 1: нажать и удерживать кнопку Сброс в течение 5 с (макс. 15 с).

      Светодиоды Ethernet (B) и WLAN (C) на передней панели IP-шлюза мигают один раз;

    • Сброс уровня 2: нажать и удерживать кнопку Сброс в течение более 15 с.

      Светодиоды Ethernet (B) и WLAN (C) на передней панели IP-шлюза мигают 3 раза.

  3. Отпустить кнопку Сброс.

IP-шлюз перезапускается. Это занимает около 40 с.

После сброса уровня 2 все настройки устанавливаются на исходные значения по умолчанию. Кроме того, с текущего активного хоста загружается и устанавливается последняя версия микропрограммного обеспечения Zigbee, что приводит к удалению всех имеющихся сетевых настроек.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.