SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Добавление устройства

С помощью приложения можно добавить устройство в дом.
Примечание:
  • Перед добавлением устройства Wiser должна быть выполнена пусконаладка IP-шлюза;

  • Сначала добавлять устройства с сетевым питанием, а затем устройства Wiser с батарейным питанием (См. Поддержка устройств с батарейным питанием)

  • Устройства, которые подключаются к сетевому маршрутизатору, например, IP-видеокамера, не требуют выполнения пусконаладки IP-шлюза перед добавлением устройства.

  1. Войти в приложение.
  2. (См. A) Выбрать дом, в который необходимо добавить устройство.
  3. Выполнить одно из следующих действий:
    • (См. B) На главной странице нажать на пиктограмму + (или Добавить устройство при наличии);
    • (См. C) На странице Wiser IP-шлюз нажать на Добавить.

  4. (См. D) На странице "Добавить устройство" (D) нажмите устройство, которое хотите добавить, и следуйте инструкциям в приложении.
    Примечание: Фактический список отображаемых устройств варьируется в зависимости от страны.

  5. Выполнить одно из следующих действий:
    • (См. E) Если устройство имеет видимый код установки, коснитесь кнопки "Добавить устройство с кодом установки". Отсканировать или вручную ввести код установки, напечатанный на устройстве, после чего следовать инструкциям в приложении;
    • (См. F) Если устройство не имеет видимого кода установки, нажмите Добавить устройство без кода установки и следуйте инструкциям в приложении.

Устройство отображается на главной странице следующим образом:

  • во вкладке «Помещение», если действие «Добавить устройство» было запущено из этого помещения;

  • во вкладке Все устройства, если действие «Добавить устройство» было запущено со страницы Wiser IP-шлюз.

Нажать на устройство, чтобы получить доступ к элементам управления, функциям и настройкам устройства.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.