SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Конфигурирование голосового управления – Яндекс

Выполнить следующие действия, чтобы на примере Smart Life понять, как управлять умными устройствами с помощью голосового помощника Алиса от Яндекс:
  1. Завершить сетевую конфигурацию продукта в приложении Smart Life.
  2. Загрузить приложение Яндекс.
  3. Открыть Яндекс и найти навык Smart Life.
  4. Нажать на Smart Life, чтобы перейти к странице входа. Ввести пароль учетной записи, созданной в приложении Smart Life, после чего нажать кнопку «Авторизовать».
  5. По завершении авторизации установить имя устройства и настроить помещение.
  6. По завершении настройки можно запустить устройство голосового управления, например: «Алиса, установите ночной свет на минимум», «Алиса, включите яркость», «Алиса, включите свет».
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.