SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Для вашей безопасности

Опасно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Выполнять безопасную электроустановку разрешается только квалифицированному электрику. Квалифицированные электрики должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:
  • подключение к электрическим сетям;
  • соединение электрических устройств;
  • прокладка электрических кабелей;
  • правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.