SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Правила кибербезопасности

Соблюдение указанных правил кибербезопасности может снизить вероятность киберугроз через сеть, в которой установлена используемая система.
  • Поддерживать телефон в актуальном состоянии и устанавливать последние обновления системы безопасности.

  • Выполнять подключение только к безопасным сетям Wi-Fi.

  • Скачивать приложения только из Google Play или Apple store.

  • Использовать все настройки безопасности мобильного телефона:

    • длинные пароли;

    • двухфакторная проверка подлинности (2FA);

    • распознавание лица;

    • блокировка неизвестных приложений.

  • Использовать надежные пароли для телефонов и учетных записей:

    • не использовать пароль другой учетной записи;

    • пароль должен содержать от 12 до 16 символов; (лучше и легче запоминается парольная фраза);

    • пароль должен содержать буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры, знаки пунктуации и символы;

    • не использовать пароль, который можно легко угадать, а также пароль, который содержит общеизвестные персональные данные. Например, не использовать название города проживания, имя домашнего питомца или символ средней школы.

Вывод устройства из эксплуатации

Если необходимо удалить устройство из системы, чтобы впоследствии утилизировать его или передать/продать другим лицам, сначала следует удалить с устройства личные данные, выполнив сброс на заводские настройки. Это особенно важно при выводе из эксплуатации системы IP-шлюза. См. инструкции к конкретным устройствам, чтобы узнать, как выполнить сброс на заводские настройки.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.