SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Требования к сети Wi-Fi

Для системы Wiser требуется Wi-Fi с доступом в Интернет. Сетевой маршрутизатор Wi-Fi должен соответствовать определенным требованиям, чтобы обеспечить корректную работу системы.
Примечание: Система Wiser поддерживает только сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.

Требования к маршрутизатору

Маршрутизатор Wi-Fi должен соответствовать следующим требованиям:

  • маршрутизатор должен иметь встроенный межсетевой экран;

  • все устройства должны располагаться за межсетевым экраном маршрутизатора;

  • маршрутизатор должен поддерживать протокол безопасности WPA2 или выше.

Отсутствие доступа к Wi-Fi

При установке устройств в новом доме может возникнуть ситуация с отсутствием Wi-Fi. В этом случае рекомендуется использовать другое мобильное устройство для создания точки доступа Wi-Fi во время пусконаладки.

Примечание: в этом случае для создания точки доступа Wi-Fi во время пусконаладки рекомендуется использовать карманный модуль Wi-Fi с 4G SIM. В качестве альтернативы для создания точки доступа можно использовать другой телефон.
После установки точки доступа следовать указаниям в разделе Подключение в режиме Wi-Fi – Wiser IP-шлюз.
Примечание: в случае отсутствия доступа к Wi-Fi управлять системой по завершении пусконаладки можно физически управлять с помощью выключателей.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.