SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Добавление дома

Можно добавить дом из меню «Управление домом» в приложении. В рамках этой задачи можно также добавить помещения. Эту задачу можно использовать также при регистрации новой учетной записи, чтобы настроить дом, автоматически создаваемый в конце регистрации.
  1. (См. A, B, C) На главной странице нажать на пиктограмму меню (A), затем выбрать Управление домом > Добавить дом (B, C).

    Примечание: При регистрации новой учетной записи сразу создается один новый дом. В этом случае необходимо нажать на Добавить дом в (C) и перейти к шагу 2a.

  2. На странице «Добавить дом» выполнить следующие действия:
    1. Имя и местоположение дома: (см. D) ввести имя дома и установить местоположение дома.
    2. Помещения: (см. E, F) создать помещения в соответствии с физическими пространствами, в которых расположены устройства дома.
      Выбрать из списка по умолчанию стандартные имена помещений (E). Отменить выбор помещений, которые не нужно добавлять в дом. Для добавления имени помещения, не внесенного в список, нажать на Добавить помещение (F) и ввести нужное имя помещения.
    3. (См. G) Нажать на Сохранить.

Создатель дома в учетной записи автоматически устанавливается в качестве владельца дома, имеющего полный доступ к системе. См. Уровни доступа в приложении.

После добавления устройств в дом можно назначить каждое отдельное устройство одному из помещений, созданных в рамках этой задачи.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.