SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Дома

Под обозначением «дом», используемым в приложении, подразумевается группа людей, помещений и устройств как единое целое.

Вот несколько примеров:

  • Односемейное жилье: создать один дом для всех жильцов, помещений и устройств в данном жилье;

  • Многосемейное жилье: создать один дом для жильцов, помещений и устройств, находящихся в одной части жилья, и другой дом для жильцов, помещений и устройств, находящихся в другой части жилья;

Устройство можно одновременно добавлять только в один дом. Добавленным устройством могут управлять только участники соответствующего дома.

Примечание: Администратор дома может предоставить право* управлять устройством пользователю, который не является участником дома. Например: право управлять устройствами в гостевой комнате можно предоставить временно проживающему гостю.

* Для некоторых типов устройств такая возможность не предусмотрена. В этом случае в приложении выдается уведомление.

Пользователь может быть участником нескольких домов и управлять любым устройством, добавленным в один из этих домов.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.