SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Добавление IP-шлюза в дом

С помощью приложения можно добавить IP-шлюз в дом. Перед началом работы убедитесь в том, что gatewayx подключен к сети напряжения и сети Zigbee, а также к сети Ethernet с кабелем (должны быть гореть светодиодные индикаторы Ethernet и Zigbee) или к сети WiFi (должны гореть светодиодные индикаторы WLAN и Zigbee)).
  1. Войти в приложение.
  2. (См. A) Выбрать дом, в который необходимо добавить IP-шлюз.
  3. (См. B) На главной странице нажать на пиктограмму +.

  4. На странице «Добавить устройство» выполнить следующие действия:
    1. Нажать на Автоматическое сканирование.
    2. Следовать инструкциям, если таковые появляются на странице.
    3. Нажать на Начать сканирование.
    4. Нажать на имя IP-шлюза, отображаемого на странице приложения, после чего следовать пошаговым инструкциям в приложении.
По завершении процесса IP-шлюз отображается в качестве устройства на главной странице.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.