SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Запуск нового режима автоматизации

Для запуска одного или нескольких устройств при выполнении выбранных условий можно создать режим автоматизации.
  1. (См. A) На главной странице нажать на пиктограмму .
  2. (См. B, C) На странице «Сценарий» выбрать вкладку Автоматизация (B), после чего нажать на пиктограмму + (C).
  3. (См. D, E) Задать имя для режима автоматизации (например, Приветствие) (D), при необходимости установить фоновое изображение (E).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.