SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Проверка необходимости обновления микропрограммного обеспечения для устройства

  1. (См. A) На главной странице нажать на пиктограмму меню.
  2. (См. B) В раскрывшемся меню выбрать Обновление микропрограммного обеспечения.
  3. (См. C) Выбрать устройство в Списке устройств для обновления и следовать инструкциям в приложении.
  4. (См. D) Нажать кнопку в строке Обновлено автоматически для активации автоматических обновлений.
    После этого выдается уведомление об обновлении микропрограммного обеспечения.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.