SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Обзор процесса пусконаладки системы

Для пусконаладки системы Wiser сначала необходимо установить устройства, а затем задать конфигурацию системы с помощью приложения.

Пусконаладка системы включает следующие этапы.

Установка и тестирование устройств Wiser.

См. Установка и тестирование устройств.

Проверка готовности использования сети Wi-Fi в системе.

См. Требования к сети Wi-Fi.

Подключение IP-шлюза к сети Wi-Fi. Режим подключения – это режим Ethernet для подключения IP-шлюза. Для дальнейших действий по пусконаладке требуется приложение.

Примечание: кабель Ethernet приобретается отдельно.

См. Подключение IP-шлюза к Интернету.

Загрузка и установка приложения.

См. Загрузка приложения.

Создание учетной записи для использования приложения.

См. Создание учетной записи в приложении.

Настройка дома и помещений, а также добавление участников дома.

См. Операции с домами.

Присоединение IP-шлюза к дому.

См. Настройка IP-шлюза.

Добавление устройств в дом, назначение устройств помещениям и конфигурирование устройств.

См. Настройка устройства.

Создание совмещенного режима работы устройств, вручную/по временному плану/по наступлению события.

См. Создание совмещенного режима работы устройств.

После выполнения этих шагов система готова к использованию.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.