SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Режим светодиода устройства

Устройства оборудованы светодиодами, которые сигнализируют рабочее состояние и подтверждают выполнение действий, например, сброса или подключения к сети.

IP-шлюз

Состояние

Светодиод

Длительность активации светодиода

Включение/перезапуск

Все три светодиода горят белым цветом

40с

Подключение к маршрутизатору (Wi-Fi)

Светодиод WLAN горит белым цветом

В процессе подключения к маршрутизатору

Подключение к маршрутизатору (Ethernet)

Светодиод Ethernet горит белым цветом

В процессе подключения к маршрутизатору

Инициализация сети Zigbee

Светодиод сети Zigbee горит белым цветом

При наличии сети Zigbee

Сеть Zigbee открыта для сопряжения (Wi-Fi)

Светодиод WLAN горит белым цветом, светодиод сети Zigbee мигает белым цветом

При открытой сети Zigbee

Сеть Zigbee открыта для сопряжения (Ethernet)

Светодиод Ethernet горит белым цветом, светодиод сети Zigbee мигает белым цветом

При открытой сети Zigbee

Сброс IP-шлюза

Сброс уровня

Действие пользователя

Светодиод

Длительность активации светодиода

Выполнение сброса уровня1 (восстанавливаются только настройки Ethernet/WLAN)

Удержание кнопки сброса нажатой в течение 5-15секунд

Светодиоды Ethernet/WLAN мигают белым цветом

Светодиоды мигают один раз

Выполнение сброса уровня2 (После успешного сброса удаляются все данные конфигурации, пользовательские данные и данные сети).

Удержание кнопки сброса нажатой в течение более 15секунд

Светодиоды Ethernet/WLAN мигают белым цветом

Светодиоды мигают 3 раза

Сопряжение

Устройство

Действие пользователя

Светодиодные индикаторы

Состояние

Датчики, микромодули, диммеры, выключатели, выключатели датчиков движения, диммеры датчиков движения, умные розетки, выключатели жалюзи, беспроводные выключатели

3-кратное нажатие кнопки

Светодиод мигает оранжевым цветом, один раз в секунду

Режим сопряжения активен в течение 30с. После завершения сопряжения светодиод некоторое время горит зеленым цветом, после чего выключается.

Индикация питания

Умная розетка

Нет действий

Светодиод горит красным цветом

При включенном питании умной розетки

Сброс умных устройств

Устройство

Действие пользователя

Светодиодные индикаторы

Состояние

Датчики, микромодули, диммеры, выключатели, выключатели датчиков движения, диммеры датчиков движения, умные розетки, выключатели жалюзи

3-кратное нажатие кнопки и однократное удерживание данной кнопки нажатой в течение > 10с.

Через 10секунд светодиод начинает мигать красным цветом.

Устройство находится в режиме сброса. Сброс на заводские настройки через 10 секунд. Затем перезапуск устройства, светодиод перед выключением начинает мигать зеленым цветом.

Состояние

Светодиод

Описание

Настройка 1 (состояние по умолчанию)

Красный светодиод горит

  • Красный светодиод горит при включенном выводе.

  • Светодиоды выключены при выключенном выводе.

Все светодиоды выключены.

Настройка 2

Красный светодиод горит

  • Красный светодиод горит при включенном выводе.

  • Зеленый светодиод горит при выключенном выводе.

Зеленый светодиод горит

Настройка 3

Все светодиоды выключены

  • Все светодиоды выключены при выключенном выводе.

  • Зеленый светодиод горит при выключенном выводе.

Зеленый светодиод горит

Настройка 4

Все светодиоды выключены

Без светодиодов при любом состоянии вывода.

Примечание: вышеуказанные настройки выполняются в приложении.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.