SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Диммеры

Признак

Решение

Увеличение яркости невозможно.

  • Уменьшить/увеличить нагрузку.

  • В случае перегрева дать модулю диммера остыть.

Включение невозможно.

  • В случае перегрева дать модулю диммера остыть.

  • Уменьшить нагрузку.

  • Изменить нагрузку.

  • Проверить внешне подключенные кнопки и присоединенные/сопряженные устройства:

    • для внешне подключенной кнопки: проверить проводку между кнопкой и диммером;

    • для присоединенных/сопряженных устройств: удалить назначение между устройствами и выполнить повторное присоединение.

Уровень яркости ниже значения по умолчанию.

  • Уменьшить/увеличить нагрузку.

  • Уменьшить максимальную яркость.

Мерцание при минимальной яркости.

Увеличить минимальную яркость (если мерцание продолжается, установить устройство 31LCDA для коррекции нагрузки).

Мерцание

  • Изменить нагрузку.

  • Установить режим RL LED.

  • Восстановить настройки по умолчанию, если используется микромодуль универсального LED-диммера.

Диммирование выполняется только в небольшом диапазоне

  • Изменить диапазон диммирования.

  • Установить режим RL LED.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.