SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Создание учетной записи в приложении

Для входа в приложение и его использования необходимо создать учетную запись пользователя.
  1. Запустите приложение, подождите, пока отобразится страница входа, а затем нажмите Зарегистрировать новую учетную запись .
  2. Выберите страну и укажите номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения кода проверки. Установите этот флажок, чтобы согласовать соглашение пользователя и уведомление о конфиденциальности .

    Необходимо выбрать код страны. По умолчанию код страны устанавливается следующим образом:

    • в качестве идентификатора – номер мобильного телефона: код страны определяется по номеру мобильного телефона;

    • в качестве идентификатора – адрес электронной почты: код страны определяется по местоположению мобильного телефона. Кроме того, при регистрации по адресу электронной почты код страны выбирается вручную.

  3. Введите код проверки, полученный по электронной почте или через SMS.
    • SMS-сообщением, если в качестве идентификатора пользователя используется номер мобильного телефона;

    • сообщением по электронной почте, если в качестве идентификатора пользователя используется адрес электронной почты.

  4. Создайте пароль на основе указанных критериев.

По завершении регистрации создается новый дом, и в приложении отображается главная страница. Создатель дома в учетной записи автоматически устанавливается в качестве владельца дома, имеющего полный доступ к системе. См. Уровни доступа в приложении.

ВАЖНЫЙ: Учетную запись невозможно использовать для другой страны вследствие ограничений в хранении данных (см. Хранилища данных). Если необходимо создать дом или стать участником дома в другой стране, сначала следует создать новую учетную запись, используя новый код страны.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.