SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Обзор системы Wiser™

Система Wiser предлагает простое, удобное и гибкое решение для управления устройствами дома.

Wiser IP-шлюз (см. A) является центральным элементом системы, который обрабатывает запросы на управление и отчеты о состоянии, создаваемые для подключенных устройств Wiser.

С помощью персональной учетной записи и приложения Wiser by SE на мобильном телефоне (см. B) пользователи могут управлять устройствами Wiser (см. C) в своем доме из любого места, где Интернет доступен как для мобильного телефона, так и для шлюза .

Устройства Wiser

Имеется широкий спектр устройств для удобного управления следующим:

  • освещение и диммирование;

  • моторизованные рольставни и жалюзи;

  • переключение и измерение розеток питания;

  • Отопление

Имеются также датчики для регистрации и оповещения о следующем:

  • заполнение помещения;

  • уровень освещенности окружающего пространства;

  • открытие или закрытие окна/двери;

  • температура и влажность;

  • утечка воды;

Группы устройств

Для идентичных устройств Wiser возможно совместное управление с помощью локального элемента управления на одном из устройств или с помощью Wiser мобильное приложение.

Для объединения и использования нескольких идентичных устройств в качестве одной группы использовать функцию Группа в Wiser мобильное приложение. Например, можно создать группу из трех Wiser выключателей освещения для многоканальнного переключения.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.