SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Поддержка устройств с батарейным питанием

По умолчанию система с IP-шлюзом может поддерживать до 10 устройств с батарейным питанием, таких как датчики. Системы, в которых также имеются устройства с сетевым питанием, например, выключатели освещения, могут поддерживать дополнительные устройства с батарейным питанием.

Это обусловлено тем, что устройства с сетевым питанием выступают в системе также в качестве системных расширителей сети.

Система, показанная в качестве примера на следующей схеме, включает в себя IP-шлюз (A) и два выключателя освещения с сетевым питанием (B). Каждое устройство с сетевым питанием может поддерживать до 10 устройств с батарейным питанием (C), поэтому в этом примере система может поддерживать в общей сложности 30 устройств с батарейным питанием.

совет: Перед пусконаладкой устройств с батарейным питанием необходимо выполнить установку и пусконаладку всех устройств с сетевым питанием. Это обеспечит максимальную поддержку впоследствии добавляемых устройств с батарейным питанием.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.