SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Установка и тестирование устройств

Перед использованием приложения для настройки конфигурации системы Wiser установить и протестировать выключатели освещения, диммеры, датчики и другие устройства.
  1. Следовать инструкциям по установке, поставляемым с каждым устройством. См. Поддерживаемые устройства Wiser.
  2. Убедиться, что в устройствах с батарейным питанием установлены батареи в исправном состоянии. Информация по индикаторам низкого заряда батареи приведена в инструкциях к устройству.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.