SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Назначение устройства помещению

Можно распределить устройства по помещениям, чтобы показать расположение устройств в доме.
  1. (См. A, B) На главной странице нажать на пиктограмму меню (A), затем выбрать Управление домом (B).

  2. (См. C, D) Выбрать дом (C), в котором находится помещение, затем нажать на Управление помещением (D).

  3. (См. E) Выбрать помещение, которому необходимо назначить устройство.
  4. (См. F) На странице настроек помещения выбрать устройство, указанное в разделе Добавление устройств. Нажать на пиктограмму Добавить (+) рядом с устройством, чтобы назначить его помещению.

  5. Дополнительно:
    • (см. G) Удерживая устройства помещения нажатыми, расположить их в нужном порядке, чтобы создать удобный просмотр помещения.
    • (См. H) Нажать на пиктограмму Удалить (-), чтобы отменить назначение устройства помещению.
  6. (См. I) В завершение нажать на Сохранить.

Доступ к устройству можно получить, выбрав вкладку нужного помещения на главной странице.

совет: Устройство автоматически назначается помещению, когда оно добавляется во вкладке данного помещения, выбранной на главном экране.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.