SUG_Wiser_Russia_WSE-02

Удаление устройства/восстановление заводских настроек

Заводские настройки устройства можно восстановить, чтобы решить проблему с устройством или удалить устройство из системы, если его необходимо использовать в другом месте.
Примечание: После восстановления заводских настроек устройство удаляется из системы, и все настройки конфигурации устройства утрачиваются.
  1. (См. A) Нажать на устройство на главной странице.
  2. (См. B) Нажать на пиктограмму Редактирование (карандаш).
  3. (См. C) На странице «Настройки устройства» нажать Удалить и сбросить на заводские настройки и следовать пошаговым инструкциям в приложении.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.