SUG_SV_FI_WH-02

Laitteen lisääminen

Voit lisätä uuden laitteen milloin tahansa.
HUOMAUTUS:
  • Ennen Wiser-laitteen lisäämistä järjestelmään on asennettava keskusyksikkö.

  • Lisää verkkovirralla toimivat laitteet ennen paristokäyttöisiä laitteita. Lisätiedot: .

  • Laitteen lisäämistä koskevat ohjeet ovat yleisiä. Osa vaiheista voi vaihdella laitetyypin mukaan. Lisätietoja löytyy kyseisen laitteen käyttöoppaasta. Katso lisätietoja Wiser-laitteiden luettelon linkeistä kunkin laitteen käyttöoppaaseen.

  1. Napauta (A) laiteluettelosta.
  2. Etsi laitteesi siirtymällä näytön yläosan kategorioissa (B).
  3. Napauta Laitteen tyyppi -sivulla (C) lisättävää laitetta, ja noudata sovelluksen ohjeita.
  4. Valitse Skannaa QR-koodi, ja anna Wiser Home -sovelluksen käyttää kameraasi. Skannaa sitten laitteen QR-koodi.
    TÄRKEÄ:
    1. QR-koodin skannaus ei sovellu seuraaviin laitteet.

      Laite

      • EV Link Home Smart

      • PowerTag Energy

      • Schneider Charge

      • Wiser plugi

      • Wiser patteritermostaatti

      • Wiser huonetermostaatti

      • Wiser Lattialämmitys ohjausyksikkö / Liitosnauha

    2. Jos QR-koodin lukemisessa on ongelmia, katso QR-koodien ongelmien käsittely.
  5. Napauta Seuraava.
  6. Aseta laite pariliitoksen muodostustilaan.

    Wiser-sovellus neuvoo pariliitosprosessin tekemisessä. Katso lisätietoja pariliitostilasta kyseisen laitteen käyttöoppaasta. Katso lisätietoja Wiser-laitteiden luettelon linkeistä kunkin laitteen käyttöoppaaseen.

    Kun pariliittäminen on valmis, voit antaa laitteelle nimen.

  7. Anna laitteelle nimi.
  8. Valitse Seuraava.
  9. Kohdista laite olemassa olevaan huoneeseen tai luo uusi huone kirjoittamalla kenttään nimi.
  10. Napauta Lähetä.
  11. Määritä himmennysasetukset, kuten himmennystila, virta päällä -toiminta ja kirkkaustaso, omien mieltymystesi mukaan ja napauta Vahvista.

Nyt voit säätää laitetta Wiser Home ‑sovelluksen avulla. Lisätietoja laitteiden ohjauksesta löytyy luvusta

HUOMAUTUS: Laitteen tyypistä riippuen käytettävissä on myös muita ominaisuuksia. Lisätietoja löytyy kyseisen laitteen käyttöoppaasta. Katso lisätietoja Wiser-laitteiden luettelon linkeistä kunkin laitteen käyttöoppaaseen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?