SUG_SV_FI_WH-04

Ilmoitukset ja hälytykset

Ilmoitusten ja hälytysten avulla Wiser Home ‑sovellus voi lähettää viestejä, jotka näkyvät mobiililaitteen käyttöjärjestelmän ilmoituksissa. Voit myös asettaa hälytyksen ylikulutuksesta ja tietyn laitteen kulutuksen puuttumisesta.

Voit valita Ilmoitukset ja hälytykset Asetukset-valikon Tilin asetuksista.

HUOMAUTUS: Ilmoitukset ja hälytykset ‑asetukset tallennetaan tilille Wiser-pilveen. Yhdelle mobiililaitteelle tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin samaa tiliä käyttäviin mobiililaitteisiin.
  1. Napauta Ilmoitukset ja hälytykset (A).

Ilmoitukset- ja hälytysasetukset:

JÄRJESTELMÄ
Alhainen ja kriittinen pariston varaus

Saat ilmoituksen, kun laitteen paristovirta on vähissä.

Offline-laitteet

Saat ilmoituksen, kun keskusyksikkö menettää yhteyden laitteeseen.

Automaatiot

Saat ilmoituksen, kun automaatio on lauennut.

Kuormanhallinta

Saat ilmoituksen, kun kyseessä on kuormien erottaminen, jos aikataulua tai automaatiota ei sen vuoksi suoriteta, kun laitteet lopettavat kuormien erottamisen tai kun aikataulut ja automaatiot jatkuvat.

Laitteet

Tietyt laitteet voivat lähettää ilmoituksia itse. Voit myös valita laitteet, jotka saavat lähettää ilmoituksia.

EHDOTUS: Voit myös ottaa ilmoitukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä laitteen asetuksista.
Wiser Home AI -ilmoitukset

Ottaa käyttöön reaaliaikaiset hälytykset ja suositukset, jotka ilmoittavat mahdollisista poikkeavuuksista, ominaisuuden toimintahäiriöistä tai optimointimahdollisuuksista.

HENKILÖKOHTAINEN
Ylikulutus

Sovellus laukaisee hälytyksen, kun laitteen käyttö ylittää asetetun rajan, mikä auttaa sinua tehokkaasti hallitsemaan ja vähentämään ylikulutusta. Katso lisätietoja ylikulutuksen hälytyksen määrityksestä kohdasta Ylikulutushälytyksen määrittäminen.

Ei kulutusta

Sovellus laukaisee hälytyksen, kun laite kuluttaa 0 wattia määritetyn ajanjakson aikana. Katso lisätietoja ei-kulutuksen hälytyksen määrityksestä kohdasta Ei kulutusta ‑hälytyksen määrittäminen.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.