SUG_SV_FI_WH-04

Turvallisuus

Wiser Palovaroitin langaton

CCT599001

Wiser Palovaroitin langaton käyttää optista tunnistinta tulipalon aiheuttaman savun havaitsemiseen. Se sisältää myös lämpötila-anturin, joka havaitsee lämpötilan nopean nousun aiheuttaman lämmön. Kun laite on yhdistetty Wiser-järjestelmään, se lähettää käyttäjälle ilmoitukset Wiser-sovelluksen kautta.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Wiser palovaroitin 230 V

CCT599501

Verkkovirtaan kytkettävä Wiser-palovaroitin 240 V käyttää optista tunnistinta tulipalon aiheuttaman savun havaitsemiseen ja lämpötila-anturia, joka havaitsee lämpötilan nopean nousun aiheuttaman lämmön. Se sisältää myös varapariston, jonka avulla laite voi toimia, jos virtalähde on irrotettu. Kun laite on yhdistetty Wiser-järjestelmään, se lähettää ilmoituksia Wiser-sovelluksen kautta.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Wiser ovi-/ikkunatunnistin

CCT591011

Voidaan käyttää havaitsemaan, jos ovi tai ikkuna avataan tai suljetaan.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Wiser liike/valoisuustunnistin

CCT595011

Raportoi liikkeen tunnistuksen ja mittaa ympäristön valoisuutta.

Wiser vesivuotosensori

CCT592011

Havaitsee lattialla olevan veden.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Wiser lämpötila/kosteutunnistin

CCT593011

Mittaa lämpötilaa ja kosteutta

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Wiser Argus ulkoliiketunnistin 360

CCT564114

CCT564119

Tarjoaa edistykselliset liikkeentunnistuksen, LUX-mittauksen ja lämpötilan havaitsemisominaisuudet. Laitteen avulla voit automatisoida ja parantaa älykotiympäristöä vaivattomasti.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?