SUG_SV_FI_WH-04

Google Home

Google Home on älykaiuttimien tuotemerkki, joka toimii samalla tavalla kuin Amazon Echo. Googlen älykäs henkilökohtainen avustaja, Google Assistant, on vastaavanlainen kuin Amazonin Alexa. Google Home on myös käytettävissä kaikilla Android-laitteilla, eikä se edellytä älykaiuttimien käyttöä.

Käyttäjä voi esittää lukuisia komentoja pyytääkseen tietoja tai pyytää Google Assistantia suorittamaan toiminnon, kuten toistamaan musiikkia ja videoita, raportoimaan uutisia tai käyttämään kodin automaatiota. Kaikkia näitä voidaan ohjata Google Home -laitteella.

Wiser Homen määrittäminen Google Homen kanssa

  1. Valitse Wiser Home ‑sovelluksen aloitusnäytössä .

  2. Napauta Tili > Sovellus ja yhteydet katso käytettävissä olevat pilvipalvelut.

  3. Napauta Google Assistant ‑vaihtoehtoa. Se avaa älypuhelimen Google Assistant ‑sovelluksen Wiser-järjestelmän linkittämistä varten.

  4. Valitse luettelosta Wiser-lämpö määrittääksesi Wiser Home ‑asetukset.

  5. Syötä Wiser-järjestelmälle luomasi käyttäjänimi ja salasana ja napauta Valmis.

  6. Myönnä tarvittavat käyttöoikeudet, jotta voit löytää kaikki määrittämäsi Wiser-laitteet, jotta voit ohjata Wiser-järjestelmääsi Google Assistant ‑sovelluksen avulla ja käyttämällä äänikomentoja.

Google Homella tehdyt muutokset

Kaikki huonetermostaatteihin ja patteritermostaatteihin liittyvät äänikomennolla tehdyt muutokset ovat voimassa yhden tunnin tai seuraavaan aikataulutapahtumaan saakka. Käyttäjä ei voi muuttaa tätä toimenpidettä. Se koskee myös patteritermostaatista käynnistettyjä tehostuksia.

Syy siihen, miksei Wiserin lämpötilaan tehdä pysyviä muutoksia on se, että äänikomento voi helposti unohtua, jolloin lämmitys jää vahingossa päälle pitkäksi ajaksi, esimerkiksi käyttäjän poistuessa kotoa.

HUOMAUTUS: Kun annetaan komento lämpötilan nostamiseksi/laskemiseksi, mutta lämpötilan asetusarvoa ei anneta, Google Home asettaa uuden asetusarvon lämpötilan oletusarvoksi aiempaan asetusarvoon nähden ±3 astetta. Tätä arvoa ohjaa Google Home ja se poikkeaa normaalista Wiser-tehostuksesta, joka asettaa uuden asetusarvon ±2 astetta nykyisen ympäristön lämpötilan ylä- tai alapuolelle.
HUOMAUTUS: Komennot lämmityksen kytkemiseksi päälle / pois päältä eivät ole tällä hetkellä käytettävissä Google Homessa. Se on tehty tarkoituksella, koska Pois päältä ‑asetusta ei voida sovittaa yhteen tilapäisen käytön käsitteen kanssa, ja vastaavasti Päällä-asetusarvon käsitettä ei ole olemassa Wiser-järjestelmässä.
HUOMAUTUS: Jos Wiser plugi noudattaa aikataulua, kaikki Wiser plugeihin liittyvät Google Homelle sanomasi komennot pysyvät voimassa, kunnes Wiser plugin aikataulussa on seuraava tapahtuma. Jos Wiser plugi on käynnissä manuaalisessa tilassa, kaikki mitä pyydät Google Homea tekemään, pysyy voimassa, kunnes annetaan seuraava komento joko Google Homelta tai Wiser Home ‑sovelluksesta.

Yleiset Wiser-komennot Google Homelle

Alla on lueteltu yleisiä Wiser-komentoja, joita käytetään Google Homen kanssa:

  • Kysely: “OK Google, is the light in bedroom ON?” (OK Google, onko makuuhuoneen valo päällä?)

  • Huonelämpötila: “OK Google, how warm is (room name)?” (OK Google, kuinka lämmin on (huoneen nimi)?)

  • Lämpötilan asettaminen: “OK Google, set (room name) to XX degrees” (OK Google, aseta (huoneen nimi) XX asteeseen)

  • Lämpötilan nostaminen: “OK Google, increase setpoint by XX degrees” (OK Google, nosta asetusarvoa XX asteella)

Alla on lueteltu yleisiä Wiser-älypistokkeen komentoja, joita käytetään Google Homen kanssa:

  • Pöytävalaisimen komento: “OK Google, turn ON/ OFF the Table lamp” (OK Google, kytke/sammuta pöytälampun valo)

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.