SUG_SV_FI_WH-04

Automaation muokkaaminen

Automaatio-näytöllä (A):

  1. Valitse muokattava automaatio (B).

Muokkaa automaatiota ‑näytöllä voit:

  • Vaihda kuvake.

  • Nimeä automaatio uudelleen.

  • Muuttaa ehtoa, aikaa tai toimintoa.

Automaation ehdon, ajan tai toimenpiteen muuttaminen:

  1. Siirry kyseiseen välilehteen (jos/kun/sitten) ja napauta muutettavaa ehtoa, aikaa tai toimintoa.

  2. Määritä uudet arvot.

  3. Napauta Tallenna (C).

Ehdon, ajan tai toimenpiteen poistaminen:

  1. Siirry kyseiselle välilehdelle.

  2. Pyyhkäise kyseistä ehtoa, aikaa tai toimintoa vasemmalle.

  3. Napauta (A)

  4. Napauta Tallenna (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?