SUG_SV_FI_WH-04

Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö tarjoaa nopean pääsyn suosikkilaitteisiisi, voit aktivoida tilanteita vaivattomasti ja se tarjoaa henkilökohtaisia vinkkejä, joiden avulla voit maksimoida energiansäästöjä.

Aloitusnäyttö:

A

Asetukset

Siirry asetukset-näyttöön napauttamalla.

B

Suosikkilaitteet

Voit lisätä useimmin käytettyjä laitteita suosikkiosioon pikakäyttöä varten. Vieritä vaakasuoraan nähdäksesi kaikki suosikkilaitteet. Katso lisätietoja kohdasta Suosikkien hallitseminen kuinka lisätään laitteita suosikkeihin.

HUOMAUTUS:
  • Jos kotiisi on asennettu vain yksi laite, tässä osiossa se näkyy muodossa Laitteesi Suosikkilaitteiden sijasta.

  • Jos laite noudattaa tällä hetkellä aikataulua, se näkyy, kunnes nykyinen tila pysyy aktiivisena aikataulun mukaan. Esimerkiksi tässä klo 16.00 asti (H) tarkoittaa, että laite pysyy päällä klo 16.00 asti.

C

Tilanteet

Voit tarkastella kaikkia kotiisi luomiasi tilanteita, jolloin voit helposti aktivoida tai poistaa ne käytöstä.

Tilanteiden järjestäminen uudelleen:

  1. Napauta Muokkaa-vaihtoehtoa.

  2. Järjestä tilanteet haluamaasi järjestykseen vetämällä ja pudottamalla.

HUOMAUTUS:  Jos et halua nähdä tilanteita Aloitusnäytöllä, siirry kohtaan  > Aloitusnäyttö ja poista käytöstä Näytä tilanteet ‑vaihtokytkin.
D

Vinkkejä ja neuvoja

Antaa hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja, jotta voit hyödyntää laitteitasi parhaalla mahdollisella tavalla ja optimoida energiankulutuksen. Vieritä vaakasuunnassa tai napauta Näytä kaikki kaikkien vinkkien näyttämiseksi. Katso lisätietoja kohdasta Vinkkejä ja neuvoja.

HUOMAUTUS: Jos et halua nähdä Aloitusnäytöllä Vinkkejä ja neuvoja, siirry kohtaan > Aloitusnäyttö ja poista käytöstä Vinkkejä ja neuvoja -vaihtokytkin.

E

Insights

Siirry Insights-näyttöön napauttamalla. Täältä löydät yksityiskohtaisia tietoja Wiser-järjestelmästä, kuten energiansäästö, järjestelmän toiminta, lämmitysaika ja lämpöraportti.

HUOMAUTUS: Kun olet lisännyt Energialaitteen, kuten PowerTag E:n, napauttamalla voit avata Energiatietoja. Katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöoppaasta. Katso lisätietoja kohdasta Wiser-laitteiden luettelo, josta löytyy linkkejä kunkin laitteen käyttöoppaaseen.

F

Ohjaus

Tarkastele/ohjaa kaikkia kotiisi asennettuja laitteita, jotka on järjestetty huoneiden mukaan, joihin ne on määritetty. Katso lisätietoja laitteiden ohjauksesta kohdasta Laitteen ohjaus.

HUOMAUTUS: Jos kotiisi on asennettu vain yksi laite, Ohjaus-välilehti ei ole saatavilla.

G

Automaatio

Siirry napauttamalla Automaatio-näyttöön, jossa voit määrittää kodillesi tilanteita, aikatauluja ja automaatioita. Katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöoppaasta. Katso lisätietoja kohdasta Wiser-laitteiden luettelo, josta löytyy linkkejä kunkin laitteen käyttöoppaaseen.

J

Mainospalkki

Näyttää tärkeitä viestejä ja ilmoituksia. Nämä viestit voivat sisältää laitteen tilaa koskevia päivityksiä, yhteysongelmia ja muita asiaankuuluvia hälytyksiä, joiden avulla pysyt ajan tasalla kotisi järjestelmästä.

Esimerkki:  Nykyisessä näytössä palkki näyttää viestin siitä, että laite on offline-tilassa, sekä tietoja siitä, miten signaalin vahvuutta voidaan parantaa. Se auttaa yhteysongelmien nopeassa tunnistamisessa ja käsittelyssä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?