SUG_SV_FI_WH-04

Energia-valvonta ilman verkkoa

Voit valvoa energiankulutusta ja ‑tuotantoa myös ilman verkon valvontalaitetta (PowerTag E). Jos kotiin on asennettu erillisiä energialaitteita, Energiakeskus auttaa sinua hallitsemaan ja valvomaan energiankulutusta.

Erilliset energialaitteet:

  • EVlink Home Smart

  • Schneider Charge

  • Wiser-mikromoduuli

  • Yhdistetyt pistorasiat

  • PowerTag Energy

  • Wiser plugi

Energiakeskuksessa voidaan valvoa energiantuotantoa, tarkastella yksityiskohtaista kulutushistoriaa ja seurata energiakustannuksia tariffin syöttämällä.

TÄRKEÄ: Wiser-järjestelmä tukee seuraavien energianlähteiden kokoonpanoja ja yhdistelmiä:
  • Ei lähteitä

  • Aurinkoenergia

  • Aurinkoenergia + akku

Energiakeskukseen siirtyminen:

  1. Napauta Aloitusnäytössä .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?