SUG_SV_FI_WH-04

Wiser Home AI

Wiser Home AI on ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat säästää sähkökustannuksissa rekisteröimällä korkean energian laitteet, kuten sähköauton laturi (EVlink Home Smart, Schneider Charge) tai resistiiviset vesikattilat (mikromoduulilla ohjattavat.

Tuetut tariffit:

  • Tasaiset, huippuhinnat ja huippuaikojen ulkopuoliset tariffit: Saatavilla vain, jos olet asentanut aurinkopaneelit kotiisi.

  • Pörssisähkön tariffi: Toimii aurinkopaneelien kanssa tai ilman niitä.

Kuinka se toimii:

  1. Vastaa muutamaan nopeaan kysymykseen määrityksen aloittamiseksi.

  2. Wiser Home AI luo älykkäät aikataulut rekisteröidyille laitteille.

  3. Se rajoittaa kulutusta sähkön hinnan ollessa korkealla, mutta kunnioittaa samalla käyttäjän tottumuksia.

  4. Järjestelmä mukautuu edellisten 30 päivän sähkönkulutuksen perusteella.

Edut:

  • Aktivoimalla tämän ominaisuuden voit säästää jopa 25 % sähkölaskustasi.

  • Säästöjäsi seurataan päivittäin, kuukausittain ja vuosittain, jotta voit vaivattomasti seurata edistymistäsi.

TÄRKEÄ:
  • Tekoälyjärjestelmä oppii sähkökulutuksen historiallisista tiedoista. Se voi suorittaa jonkin verran optimointia jopa ilman olemassa olevia tietoja, ja sen tehokkuus paranee merkittävästi ajan mittaan.

  • Kun tämä ominaisuus on käytössä, Wiser Home AI -aikataulut korvaavat kaikki mukautetut aikataulut.

  • Voit rekisteröidä enintään kaksi eri laitetta – yhden EV-laitteen ja yhden lämminvesivaraajan.

Tärkeimmät ominaisuudet

Tekoälyyn perustuvat reaaliaikaiset automaatiot:

Tekoälyyn perustuva reaaliaikainen automaatio asettaa etusijalle ensin oman kulutuksen ja sen jälkeen verkon kulutuksen edullisempina tunteina. Se mukautuu sähköauton ja lämpimän veden käyttötottumuksiin ja maksimoi uusiutuvan energian käytön ja vähentää sähkökustannuksia.

Sähköauton himmennysominaisuus:

Järjestelmä voi säätää sähköauton lataustehoa aurinkoenergian ylituotannon perusteella, mikä minimoi latauskustannuksia ja maksimoi uusiutuvan energian käytön.
Alla olevassa kaaviossa on vertailtu järjestelmän toimintaa sähköauton himmennysominaisuuden kanssa ja ilman sitä. Siinä näkyy, miten sähköauton himmennys optimoi suorituskykyä priorisoimalla kustannustehokkaimman energianlähteen.
Ilman himmennystä:

  • Sähköauton laturi toimii aina maksimiteholla.

  • Jos aurinkoenergian tuotanto on tarvetta pienempi, laturi ottaa loput energiasta verkosta.

    Tulos: sekaenergian käyttö, joka perustuu osittain aurinkoenergiaan ja osittain sähköverkkoon.

Himmennyksen kanssa:

  • Laturi säätää tehonsa vastaamaan saatavilla olevaa aurinkoenergiaa.

  • Se hidastaa lataamista ja käyttää vain aurinkoenergiaa, välttää verkon käyttöä ja varmistaa, että sähköauto saavuttaa vaaditun energiatason ennen seuraavaa käyttöä.

    Tulos: Lataaminen kestää kauemmin, mutta se saa 100 prosenttisesti energiansa aurinkoenergiasta, mikä pienentää sähkökustannuksia ja parantaa kestävyyttä.

Säästöjen laskeminen energian koontinäytössä:

Energian koontinäyttö laskee säästöt ja seuraa investoinnin tuottoprosenttia (ROI).

Helppo kuorman aktivointi/käytöstä poistaminen:

Yksinkertainen päällä/pois-painike kuormien aktivoimiseksi tai käytöstä poistamiseksi.

Tilapäinen ohitustoiminto (POISSA KOTOA -tila):

Ohittaa Wiser Home AI -toiminnon, jotta voit mukauttaa kodin asetukset poissa ollessasi. Se takaa energiatehokkuuden myös silloin, kun et ole kotona.

Ilmoitukset ominaisuuden toimintahäiriöstä:

Ilmoittaa ominaisuuden toimintahäiriöstä.

Tuetut laitteet:

  • Mikromoduuli mittauksella 14A (lämminvesivaraaja)

  • EVlink Home Smart

  • Schneider Charge

Edellytykset

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?