SUG_SV_FI_WH-04

Kyberturvallisuusperiaatteet

Nämä parhaat käytännöt auttavat parantamaan järjestelmän turvallisuutta keskittymällä salasananhallintaan ja verkkomäärityksiin.

Salasanasuositukset

  • Käytä isojen kirjainten, pienten kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien yhdistelmää.

  • Varmista, että salasanoissa ovat vähintään 10 merkkiä.

  • Vältä sanakirjasta löytyviä sanoja, käytä avainfraasia, kun mahdollista.

  • Vaihda salasanat säännöllisesti – vähintään kerran vuodessa.

  • Vaihda oletusarvoinen järjestelmänvalvojan salasana heti, kun olet saanut sen tai palauttanut laitteen tehdasasetukset.

  • Älä käytä samaa salasanaa useilla eri tileillä tai järjestelmissä.

  • Vaihda oletusarvoinen paikallinen salasana ensimmäisen kirjautumisen jälkeen.

Verkkosuositukset

  • Yhdistä IoT-laitteet vain henkilökohtaiseen kodin sisäiseen verkkoon.

  • IoT-laitteet eivät saa olla suoraan internetistä käytettävissä. Varmista, että ET käytä porttiohjausta käyttääksesi IoT-laitetta julkisesta internetistä.

  • Sijoita IoT-laitteet erilliseen verkkosegmenttiin. Jos reitittimesi tukee VLAN-verkkoja tai muuta verkon segmentointia, käytä niitä.

  • Käytä vahvinta saatavilla olevaa Wi-Fi®-salausta.


Ohjelmistosuositukset

  • Käytä aina uusinta ohjelmistoa kaikille laitteille, jotta saat uusia ominaisuuksia, kyberturvallisuuskorjauksia ja parannuksia.

  • Pidä laitteesi päivitettyinä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?