SUG_SV_FI_WH-04

Tilanteen luominen

Automaatio-näytöllä:

  1. Napauta -kuvaketta siirtyäksesi Tilanteen luoja ‑näytölle.

  2. Valitse kuvake luettelosta (A).

  3. Anna tilanteelle nimi tekstikenttään. (B).

  4. Napauta Lisää toimintoja (C).

  5. Napauta laitetta, jonka haluat lisätä tilanteeseen.

    EHDOTUS:
    • Napauta valittua laitetta uudelleen poistaaksesi sen tilanteesta.

    • Voit lisätä minkä tahansa kodin laitteen tilanteen luomiseksi. Tilanteeseen lisättävien laitteiden enimmäismäärä on 60.

  6. Napauta Valmis.

  7. Napauta laitetta avataksesi laitteen ohjauksen ja määritä tila, johon haluat asettaa laitteen ja napauta oikeasta yläkulmasta Aseta.

    Tee sama kaikille laitteille.

  8. Napauta Tallenna.

    EHDOTUS: Voit poistaa laitteen pyyhkäisemällä vasemmalle ja napauttamalla -kuvaketta.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.