SUG_SV_FI_WH-04

Kodin Wi-Fi-kirjautumistietojen muuttaminen

Jos olet tehnyt muutoksia kodin Wi-Fi®-verkkoon, tee vastaavat muutokset keskusyksikköön.

Wiser-sovellus havaitsee, että yhteys keskusyksikköön on katkennut, ja se ehdottaa ratkaisuja.

Wi-Fi®-tietojen muuttaminen keskusyksikössä:

  1. Napauta Olen vaihtanut Wi-Fi-reitittimeni (A).

Sovellus neuvoo Wi-Fi®-verkon valinnassa ja salasanan syöttämisessä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?