SUG_SV_FI_WH-04

Aikataulut

Aseta aikataulu, kun haluat määrittää tietyn ajan laitteen tilan muuttamiseksi.
EHDOTUS: Aikataulu muuttaa laitteen tilan valittuun aikaan määritettyjen tapahtumien perusteella. Jos sinun on peruutettava/muutettava tilaa eri aikaan, lisää toinen aikataulutapahtuma.
  • Esimerkki 1:

    Tapahtuma 1: Aseta lämmitys 19 °C:seen klo 6.30.
    Tapahtuma 2: Aseta lämmitys 15 °C:seen klo 8.30.


    Tulos: Tämä toimenpide ylläpitää lämpötilaa 19 °C:ssa klo 6.30–8.30, ja klo 8.30 se muuttuu 15 °C:een.

  • Esimerkki 2:

    Tapahtuma 1: Kytke keittiön valo päälle klo 19.00.
    Tapahtuma 2: Kytke keittiön valo pois päältä klo 23.00.

    Tulos: Tämä toimenpide pitää keittiön valon päällä klo 19.00–23.00, ja klo 23.00 keittiön valo kytketään pois päältä.

HUOMAUTUS: Uusi toimenpide korvaa aina nykyisen toimenpiteen. Sen takia, jos laitteeseen lisätään uusi tapahtuma tai aikataulutetun toimenpiteen aikana tapahtuu manuaalinen toiminto, ja järjestelmä pysäyttää käynnissä olevan aikataulun. Lisätietoja siitä, mikä toimenpide/ohjaustila on etusijalla muihin nähden, löytyy kohdasta Ohjaustilan etusijaisuuksien ymmärtäminen.

Aikatauluja luodaan ja muokataan Automaatio-näytöllä (A)

Siirry Aikataulun tiedot ‑näyttöön napauttamalla aikataulua.

Aikataulun tiedot:

A

Laitteen tyyppi

Aikataulu voidaan määrittää vain yhdelle tietylle laitteen tyypille.

B

Aikataulun nimi

C

Laitteet, joita aikataulu koskee

D

Tapahtumaluettelo

Aikataulun tapahtumat on lueteltu tässä, lajiteltuna viikonpäivän mukaan.

Palkeissa on yleiskuva laitteen tilasta tapahtuman aikana (esim. täysi vihreä palkki, kun verho on kokonaan auki).

Tapahtuman aika näkyy palkin vieressä.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.