SUG_SV_FI_WH-04

Amazon Alexa

Amazon Alexa® (Alexa) on älykäs henkilökohtainen Amazonin® kehittänyt avustaja, ja se pystyy toimimaan äänen kanssa vuorovaikutteisesti.

Wiser toimii Alexan kanssa, ja sen avulla voit säätää järjestelmän jokaisen huoneen lämpötilaa käyttämällä herättävää sanaa ja ohjetta.

Herättävä sana onAlexa ja sen jälkeen voit antaa ohjeen, kuten Nosta lämpötilaa.

Tällä hetkellä Amazon tarjoaa vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin Alexan kanssa vain englanniksi ja saksaksi.

Wiser Homen määrittäminen Alexan kanssa

  1. Valitse Wiser Home ‑sovelluksen aloitusnäytössä .

  2. Napauta Tili > Sovellukset ja yhteydet eri pilvipalveluiden löytämiseksi.

  3. Napauta Alexa-vaihtoehtoa. Sinut uudelleenohjataan Amazon-sivustolle Wiser-järjestelmän linkittämistä varten.

  4. Napsauta Ota käyttöön yhdistääksesi Alexan Wiser-järjestelmään.

  5. Syötä Wiser-järjestelmälle määrittämäsi käyttäjänimi ja salasana ja napauta Valmis.

  6. Myönnä tarvittavat käyttöoikeudet. Saat vahvistuksen tilin yhdistämisestä.

    Alexa löytää nyt kaikki määrittämäsi Wiser Home -laitteet, jolloin voit ohjata Wiser-järjestelmääsi Alexa-sovelluksen avulla ja käyttämällä äänikomentoja.

Alexalla tehdyt muutokset

Jos Alexaa pyydetään nostamaan lämpötilaa 2 °C:lla, Alexa lisää 2 °C asetusarvoosi. Jos ympäristön lämpötila on yli 2 °C:tta nykyisen asetusarvon, todellinen lämpötila ei muutu eikä Wiser kytke lämmitystä päälle.

Esimerkki: Jos nykyinen asetusarvo on 16 °C, nykyinen huonelämpötila on 19 °C ja pyydät Alexaa nostamaan lämpötilaa 2 °C:lla - nykyinen asetusarvo muuttuu 18 °C:een, mutta lämmitys ei käynnisty, koska huonelämpötila on jo yli 18 °C.

Kaikki, mitä pyydät Alexaa tekemään liittyen Wiser huonetermostaatteihin ja patteritermostaatteihin kestävät vain yhden tunnin tai kunnes seuraava aikataulutettu asetusarvon muuttuu, jos muutos tapahtuu alle tunnin kuluessa. Tämän jälkeen se palaa alkuperäiseen asetukseensa, ja sinun on pyydettävä Alexaa tekemään se uudelleen.

Jos laite noudattaa aikataulua, kaikki Alexan muuttamat asetukset pysyvät voimassa, kunnes aikataulussa on seuraava tapahtuma. Jos laite on käynnissä manuaalisessa tilassa, mikä tahansa Alexa-komento pysyy voimassa, kunnes annetaan seuraava komento tai manuaalinen asetus.

Yleiset Wiser-komennot Alexalle

Alexa vaatii selkeät ohjeet. Sinun on sanottava Alexalle huone, johon haluat kohdistaa komennon, ja annettava ohje, kuten Nosta lämpötilaa. Jos mitään tiettyä huonetta ei mainita, Alexa kysyy sinulta, mikä huone on kyseessä, ja nostaa sitten asetusarvon lämpötilaa 1 °C:lla vain antamasi huoneen perusteella.

Jos haluat asetusarvon lämpötilan nousevan 4 °C:lla olohuoneessa, sinun on nimenomaisesti pyydettävä Alexalta ”Nosta olohuoneen lämpötilaa 4 °C”.

Alla on lueteltu yleisiä Wiser-komentoja, joita käytetään Alexan kanssa:

  • Laitteiden etsiminen: ”Alexa, discover devices.” (Alexa, etsi laitteita)

  • Lämpötilan alentaminen: “Alexa, decrease the upstairs by 4 degrees” (Alexa, laske yläkerran lämpötilaa 4 °C:lla)

  • Lämpötilan nostaminen: “Alexa, increase the upstairs by 3 degrees” (Alexa, nosta yläkerran lämpötilaa 4 °C:lla)

  • Lämpötilan asettaminen: “Alexa, set the upstairs to 20 degrees” (Alexa, aseta yläkerran lämpötilaksi 20 °C)

  • Lämpötilan hakeminen: “Alexa, what is the upstairs temperature?” (Alexa, mikä on yläkerran lämpötila?)

  • Asetuspisteen hakeminen: “Alexa, what is the upstairs set to?” (Alexa, mihin lämpötilaan yläkerta on asetettu?)

HUOMAUTUS: Alexa pitää huoneiden nimiä ja valoja laitteina.

Alla on lueteltu yleisiä Wiser-älypistokkeiden komentoja, joita käytetään Alexan kanssa:

  • Valojen kytkeminen pois päältä pistokkeesta, jonka nimi on yöpöydän lamput: “Alexa, turn OFF the bedside lamps” (Alexa, kytke yöpöydän lamput pois päältä).

  • Valojen kytkeminen päälle pistokkeesta, jonka nimi on yöpöydän lamput: “Alexa, turn ON the bedside lamps” (Alexa, kytke yöpöydän lamput päälle).

Ehdotuksia Alexaa käytettäessä:

  • Suosittelemme yksinkertaisia huoneiden nimiä, kuten olohuone.

  • Lämmitystä ei voi kytkeä päälle tai pois päältä Alexan avulla.

  • Et voi nostaa/laskea lämpötilaa, jos se on pois päältä. Kun huoneen asetus on pois päältä, voit säätää huoneen tiettyyn lämpötilaan.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.