SUG_SV_FI_WH-04

Laitteet

Langaton kytkin VAL 1-os/2-os

WDE002906

WDE002924

Langatonta kytkintä VAL 1- tai 2-osainen käytetään samassa Zigbee-verkossa olevien Zigbee-laiteryhmien ohjaukseen.

Laite voidaan määrittää Wiser-sovelluksen avulla tai yhdistää muihin Wiser Zigbee -laitteisiin.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Wiser-mikromoduuli

CCTFR6730

Wiser 14A mikromoduuli on tarkoitettu kuormien kytkentään (enintään 3 000 W resistiivinen), kuten lämminvesivaraaja.

Yhdessä Wiser‑sovelluksen kanssa energiankulutusta voidaan mitata ja moduulia voidaan käyttää kuormanhallintaan tai kysynnänjoustoon.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Pistorasia 1-os Zigbee

WDE002172

Hallitsee ja valvoo kytketyn laitteen tehonkulutusta etäyhteydellä.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Wiser SmartPlug 16A

CCT711119

Ohjaa sovelluksen avulla erilaisia sähkölaitteita, kuten jalkalamppuja, radioita, ilmanvaihtokoneita tai kahvikoneita. Seuraa kytkettyjen laitteiden energiankulutusta.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

Kaksiosainen pistorasia 16 A

WDE002182
WDE003382
WDE004384

Sisältää älykkään ja tavallisen pistorasian. Ylempi älykäs pistorasia ohjaa ja valvoo kytkettyä virtaa. Alempi tavallinen pistorasia tuottaa ohjaamatonta ja valvomatonta virtaa.

Käyttöohje (PDF)

Laitteen käyttöopas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?