SUG_SV_FI_WH-04

Sovelluksen asetukset

Yleiskuvaus asetukset-valikossa käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Asetukset-valikko sisältää erilaisia asetuksia Wiser Home -järjestelmän osille.

Huoneita ja laitteita hallitaan asetukset-valikosta.

Aloitusnäytöllä:

  1. Napauta .

    Asetukset-valikko:

    Tili

    Muuta tilin tietoja, kuten salasanaa, ilmoitusasetuksia, kotiosoitetta jne.

    HUOMAUTUS: Löydät myös ilmoitusasetukset (esim. akku vähissä) täältä.

    Energianhallinta

    Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos kotiisi on asennettu energialaitteita.

    • Tariffi: Määritä tariffi, jotta pääset energiakustannuksiin ja laskutustietoihin. Voit määrittää tariffin sopimustyypin mukaan. Katso lisätietoja tariffin määrittämisestä kohdan Tariffin asettaminen.

    • Kuormanhallinta: Laitteiden kuormanhallinnan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä. Kuormanhallinta estää katkaisijan laukeamisen katkaisemalla kuorman virran (esim. lämminvesivaraaja, sähköauton pistorasia) tai vähentämällä kuorman tehoa. Soveltuvat laitteet lisätään automaattisesti kuormanhallintaan. Katso lisätietoja kohdan Kuormanhallinta tietoja kuinka rekisteröidään kuormanhallinta.

    Huoneet

    Luettelo kaikista kodin huoneista. Pääsy huoneasetuksiin.

    Laitteet

    Luettelo kaikista kodin laitteista. Pääsy laiteasetuksiin.

    Poissa-tila

    Määritä, mitä tapahtuu, kun aktivoit Poissa kotoa -tilan, kuten lämpötila-asetus, ja mitkä laitteet kytketään pois päältä. Katso lisätietoja kohdasta POISSA KOTOA -tila.

    Järjestelmän asetukset

    Yksityiskohtaisemmat Wiser Home ‑sovelluksen tiedot. Määritä aikavyöhyke tässä.

    Tuki

    Tarjoaa yleistä apua, kuten linkin se.comin UKK-osioon, yksityiskohtaisen oppaan, raportoida virheistä ja antaa yhteystiedot asiakastukea varten. Katso lisätietoja kohdasta Tuki.

    Aloitusnäyttö

    Mukauta Aloitusnäytön ulkoasu.

    Sovelluksen teema

    Mukauta Wiser Home ‑sovelluksen ulkoasu vaaleaan tai tummaan tilaan. Lisätiedot: Sovelluksen teema .

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.