SUG_SV_FI_WH-04

Historia

Tarjoaa energialähteiden ja energiankulutuksen historian tunti-, päivä-, kuukausi- ja vuositasolla, jolloin voit seurata energiankäyttötottumuksiasi ajan mittaan. Se sisältää myös yksityiskohtaisen erittelyn energiankulutuksesta, minkä avulla voit valvoa järjestelmän yksittäisten laitteiden käyttöä.

  1. Napauta kohdassa Historia, jotta saat Energialähteet näkyviin. Se näyttää tuotetun ja kulutetun energian kokonaismäärän.

    HUOMAUTUS: Jos energianlähteitä ei seurata, energianlähteiden tiedot eivät ole saatavilla.

  2. Jos haluat vaihtaa näytetyn ajanjakson (tunnit, päivät, kuukaudet ja vuodet), napauta (A).

    HUOMAUTUS: Vihreät palkit osoittavat aurinkoenergian tuotannon ja harmaat palkit näyttävät akun käytön.

  3. Napauta ja valitse Kuorman kulutus, kun haluat tarkastella yksittäisten kuormien kuluttamaa energiaa.

  4. Napauta (A) uudelleen ajanjakson valitsemiseksi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?