SUG_SV_FI_WH-04

Historia

Näyttää kuormien kuluttaman tehon historian. Jos on sähköverkossa oleva aurinkoenergiajärjestelmä olemassa, sovellus tarjoaa tuodun ja viedyn energian historian.

  1. Napauta -sivulla Historia.

  2. Voit vaihtaa näytetyn ajanjakson (tunnit, päivät, kuukaudet ja vuodet) napauttamalla (A).

    HUOMAUTUS: Sähköverkon tuonti näkyy sinisellä ja aurinkoenergian ja akun ylijäämä näkyy vihreällä.

  3. Napauta ja valitse Kuorman kulutus, kun haluat tarkastella yksittäisten kuormien kuluttamaa energiaa.

  4. Napauta (A) ja valitse vaadittu aikaväli.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?