SUG_SV_FI_WH-04

Matter-yhteyden hallitseminen

  1. Valitse Wiser Home ‑sovelluksen aloitusnäytössä .

  2. Napauta Tili > Sovellukset ja yhteydet > Matter.

  3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

    1. Hallitse yhteyksiäsi: Tässä näet kaikki Wiser Home ‑järjestelmät, jotka on tällä hetkellä yhdistetty Matter-verkkoon.

      HUOMAUTUS: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos olet jo muodostanut yhteyden Matter-verkkoon.

      Napauta Poista seuraavista syistä:

      • Jos Wiser Home -järjestelmän lisäämisessä Matter-verkkoon ilmenee vaikeuksia ja haluttu verkko näkyy luettelossa, napauta tätä vaihtoehtoa verkon poistamiseksi ja yritä muodostaa yhteys uudelleen. Katso lisätietoja Matter-verkkoon uudelleenyhdistämisestä kohdasta Wiser-keskusyksikön käyttöönottaminen Matter-ekosysteemiin.

      • Jos haluat poistaa verkon kokonaan Matter-verkosta.

        HUOMAUTUS: Varmista, että poistat verkon myös kolmannen osapuolen sovelluksesta.

    2. Lisää uusi yhteys: Napauta tätä vaihtoehtoa lisätäksesi uusia yhteyksiä Matter-verkkoon. Katso lisätietoja uuden yhteyden lisäämisestä kohdasta Wiser-keskusyksikön käyttöönottaminen Matter-ekosysteemiin.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?